This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:IEC60730-1 STL OST_CT 在低温条件下会发生故障

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463853/tms320f28075-iec60730-1-stl-ost_ct-fails-under-low-temperature-condition

器件型号:TMS320F28075

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 IEC60730-1 STL 在 F28075上执行 OSC_CT。

OSC_CT 在 POST 和 PEST 上运行。

对于 POST 和 PEST 值、它们使用 TI 建议值。

尤其是对于 PEST、它们使用的最大值:1320、最小值:1300 (+10和-10)

在-20C 试验室中、OSC_CT 会报告 PEST 错误。 而不是在25C 下发生。

他们有2个问题、如下所示。

1.是否有外部 XTAL 振荡频率的输入容差

2.在低温环境下,指定的时钟网(红框)是否会有一些变化?

此致、

TED   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    MIX/maxCount 值应根据客户的用例进行调整、因此来自 SDL 示例的值可能并不适用于所有温度范围。 我已将这篇文章分配给一位专家、他应该能够更深入地了解振荡器、从而帮助确定客户应使用的值。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Whitney:

    谢谢。 我期待获得指南以设置正确的值。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您能给我们一些指导吗?

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted、

    在低温条件下、我们将不得不假设内部振荡器在最坏情况下的误差为3%。  我们应调整合格范围、以适应这种级别的误差。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    谢谢你。