请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 工具与软件:
大家好、我将 F280049 uC 用于电机控制应用。 我将使用的是正弦编码器、而 不是 FAST 估算器。
您能帮助我了解如何在 FOC 算法中使用延迟补偿吗?我是否应该添加它?
我知道电流和位置传感器是在 PWM 周期开始时捕获的、仅在 PWM 周期结束时施加电压。 这就是为什么我们要进行延迟补偿?
是用于将 Vdq 转换为 Vabc 还是用于将 Iabc 转换为 idq 的补偿角度?
我感到困惑。 一些说明将有所帮助。
提前感谢。