This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:DCSM 配置错误

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474009/tms320f280049c-q1-dcsm-configurations-error

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

嗨、团队:

我再次尝试在工程上启用 DCSM 模块、在尝试检查生成的文件时出现以下错误、并且 SysConfig 无法生成、这也是因为相同的错误。

 

我曾尝试删除旧配置并使用示例、但仍然得到相同的错误。

您能告诉我在哪里可以检查已声明的模板以删除额外的文件吗?

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware? 我将自行测试此问题并确定问题的原因。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我代表 Jens (实际上他代表我写的),我们使用的是 C2000版本5.02.00-4-00-4和 code composer 版本  12.7.0.00007。 我将尝试删除该工程并再次获取该工程、因为对于一位没有在 SysConfig 中完成配置的同事似乎没有此错误、mybe 与我过去的配置有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、如果在删除项目后仍然遇到此问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一些原因,我的 replys 没有发布。 删除所有内容多次后,错误仍然存在,我找不到模板的声明位置。 到目前为止、我设法在另一台同事的计算机上执行所需的配置、但我仍想知道是否有解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teodor:

    我明天会尽量重复这个问题。

    谢谢!

    Luke