This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 CCS (REVA 和 RevB)中将多个 SysConfig 文件用于不同的构建配置

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482350/tms320f28379d-how-to-use-multiple-sysconfig-files-for-different-build-configurations-in-ccs-reva-and-revb

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 您好、


我正在 Code Composer Studio (CCS)中的一个项目中、需要使用两个不同的 SysConfig 文件:一个用于 REVA、另一个用于 RevB。

我的目标是根据活动编译配置在这些配置之间切换。

到目前为止、我已经尝试使用"exclude from build"选项来管理在从 REVA 到 RevB 的编译过程中包含的 SysConfig 文件。

但是、在添加我从其他工程复制的版本 B 的配置时会遇到困难。 该项目根本无法编译。

有人可以提供有关如何在 CCS 中有效设置多个 SysConfig 文件的指导或最佳实践吗? 如有任何关于管理文件包含/排除或使用编译变量来实现此过程自动化的建议、我们将不胜感激。

提前感谢您、

S.t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UserHomeInit:

    我个人没有尝试在我的项目中使用多个.syscfg。 但是、您可以在不同的编译配置之间包含不同的 SysConfig 文件。 我刚刚尝试将.syscfg 从特定的构建配置中排除、它是编译的、没有任何问题。  

    修订版 A

    RevB