This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:SCI 模式:FMSTAT 寄存器内容:01010

Guru**** 2528120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480722/tms320f28375d-sci-mode-fmstat-register-contents-01010

器件型号:TMS320F28375D

工具与软件:

讨论了 SCI 模式烧毁故障的问题。 参见上一篇文章:e2e.ti.com/.../tms320f28375d-tms320f28375d-sci-boot-mode-fmstat-register-contents-01010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可能将器件送到 TI 进行分析? 在上一主题中、您指出50个器件中有7个无法运行。 这些器件是否具有 与正常工作器件相同的批次跟踪代码和细节、例如:


    谢谢。此致、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles、è re

    是、这些器件具有 与正常工作器件相同的批次跟踪代码和细节。 然后、 如何将器件交付给 TI? 只需把时间交给我们当地的 FAE、可以吗?

    最佳、

    Xiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里记录了器件的退货流程:

    故障分析(产品返还)申请|其他信息|德州仪器 TI.com

    如果要退回器件、请务必先将其从电路板上移除、然后再以退货方式发回器件。

    谢谢。此致、

    Charles