This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:使用 Uniflash 更新警告

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478968/f28m36p63c2-updating-warning-using-uniflash

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

当我使用 Uniflash 更新 F28M36P63C2的固件时、会出现以下异常信息。

怎么了?  它是否会影响更新过程?

但 更新似乎成功完成、通过 Uniflash 提供的验证功能来验证。

BRS

Ethan.Zhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这是哪个版本的 Uniflash、最新的9.0? 您是否能够使用 CCS 对器件进行编程?  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:

    我认为 Uniflash 应为最新版本、如下所示:

    通过 UniFlash 进行更新的结果可能正确、因为验证成功。

    我可以使用 CCS 对器件进行编程。

    我担心错误提示意味着我们的项目存在一些问题。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于您可以通过 CCS 进行编程、应该说 CCS20和 Uniflash 9.0目前使用相同的 DLL 来对后端上的应用程序进行编程。 我必须从 Uniflash 团队那里了解更多信息。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且我可以使用 CCS 对器件进行编程。

    您使用的 CCS 的具体版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

      我的 CCS 版本如下所示:

    BRS

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 CCS 12.7.1是较旧的版本。 您是否可以尝试 UniFlash 8.7并查看其版本是否适合您?

    https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/8.7.0