This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:有关100引脚 LQFP 封装的问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480738/tms320f28p550sj-question-about-100pin-lqfp-package

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的 Champs:

针对 F28P55x、F28003x 和 F28004x 100引脚 LQFP 封装提出该问题。

在数据表 11.1封装信息(第264页)中、100引脚封装是"PQFP"封装。 现在、客户想要检查"LQFP"封装的数据是否正确?  我在网上搜索、LQFP 和 PQFP 的区别在于厚度。 该厚度信息是否位于 LQFP 或 PQFP 的数据表中?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f280049.pdf?ts = 1740725396436&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FTMS320F280049%253FkeyMatch%253D280049%2526tisearch%253Duniversal_search

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    DS 末尾的机械结构正确。   请从 TI.com 封装搜索中查看此参考、其中该封装属于 LQFP 系列:

    我不知道为什么机械结构中会有 PQFP 标识符、但这些标识符来自于 TI 封装团队、而不是特定于 C2000。

    机械有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    客户记录  器件的信息时、他们 会注意到数据表两个封装名称"PQFP"和"LQFP"因此 、客户担心数据表中的尺寸值有错误

    因此、帮助澄清数据表中的芯片尺寸正确然后正确封装名称"LQFP"客户忽略"PQFP"这样吗

    此外、我认为我们应从数据表中删除"PQFP"以避免误解。 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    我明白、我需要跟包装团队跟进、以澄清此问题。  看看 DS 中的其他机械结构、我也看不到这个附加标记、因此我认为不需要这个标记(正如您所说的可能会让人困惑)。

    此致!

    Matthew