This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:tidm_02012_ecompressor_f280015x

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474269/tms320f2800157-tidm_02012_ecompressor_f280015x

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

Δ T_LEVEL_Δ IL_M1.flagEnableRunAndIdentify 1时、报错:Δ i moduleOverCurrent = 1中遇到了问题、当我将motorVars μ A 你好、我在调试DMC 目前查询报错点是:

if (HAL_getMtrTripFaults (obj->halMtrHandle)!= 0)

obj->faultMtrNow.bit.moduleOverCurrent = 1;
}

我查询不到原因、需要指导一下、图片是我调试过程中的一些变量 μ A

另外、我调试的时候没有带电机如下 ć;

最后、我这边猜想是某种配置出现了问题、比如是跳闸保护等配置、但是没有找到相关配置点。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个错误是包括了过流、过温等总和的、如果运行就报错误的话、很有可能是fault引脚配置的问题 μ A