This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:用于 LINACLKDIV/NPUCLKDIV 的 SysConfig 时钟树

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463443/tms320f28p550sj-sysconfig-clocktree-for-linaclkdiv-npuclkdiv

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

在 SysConfig clocktree 函数中、当我们修改 LINACLKDIV 时、我们在 clocktree.h 中未看到任何变化

我们如何知道它是否正确更改?

同样、对于 NPUCLKDIV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    您需要启用"器件支持"才能通过 CLOCKTREE 工具更新时钟设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    我们在提出这个问题之前就这样做了、结果没有任何帮助。 (请注意、其他时钟设置(如 SYSCLK)是有效的。

    你是否成功地在自己身边生成与这两个时钟相关的代码?

    请注意、我们可以通过手动代码来处理此情况、但我们只希望您澄清这是否为 SysConfig 问题、以及是否有其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hadi:

    您有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    这将是器件初始化代码内生成的 device.c 文件中的更新。

    我将着手进行更新、并计划在此 E2E 中共享将更新的特定文件。

    并且将在下一个 C2K 版本中添加此修复程序。

    谢谢

    Aswin