Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
主题中讨论的其他器件:DRV8353
工具与软件:
团队成员、您好!
F2800157集成了 UMC 代码(最新的 SDK_2.0.0)和特定于 TI 在48V (ABI 编码器)下进行测试的栅极驱动器。 存在的相位裕度
大多数情况下、它能够成功达到提到的速度并能够在 提到的 速度下控制电机。
使用我们的定制板和48V 编码器、我们目前面临以下两个问题。
1) 1)有时电机以其运行 不受控制的最大速度 .
电机偶尔以无法控制的 最大速度运行时。 这清楚地表明了电机对齐问题和编码器偏移产生的问题。
为了避免偏移校准、在对齐状态下增加了 Idq 电流、如下所示。 仍然很少发生问题

我们正面临着这种无法控制的局面 构建级别4中的速度问题 但我们是 在构建级别2和3中不会遇到此问题 .
如何解决构建级别4中的编码器索引偏移校准的对齐问题?
2)电机额定频率和最大频率为 300 和 600 但在版本级别4中、使用上述48V 编码器电机既无法实现额定速度、也无法实现最大速度(600Hz)、 电流尖峰 以上述速度运行。
但在第2级、我们能够以高达其最大频率运行电机 但只有在构建级别4中、我们才能实现高达260Hz 的频率、低于电机的额定速度。
关于这个问题、我们已在更小的死区测试了电机、但仍然无法达到最大速度。
我们一直在坚持 在构建2和4中具有相同的电机参数 ,但我们仍然无法达到最高速度。
请告知如何识别问题、以便构建级别4能够以可实现的最快速度运行。
谢谢你
此致、
Kirana H P