This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ESI 从 F2838x 迁移到 F28P65x

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475555/tms320f28p650dk-esi-migration-from-f2838x-to-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

从 TI 的28388S 迁移到28P650时是否需要更改 ESI 文件? 它是否能够保持一致?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 C28 (CPU1)内核用于 ECAT、那么它应该能够正常工作。 两个器件上的 EtherCAT 模块是相同的、ESC 地址空间是等效的。  我知道的唯一变化是 F28P65x 器件上的产品 ID 为0x0001、而 F2838x 器件上的产品 ID 为0x0000。

    我建议您在结束之前先自己进行测试。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 我们 为 ECAT 使用 CM(M4)内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、默认情况下它不起作用。 P65x 器件没有 CM(M4内核。

    此致!

    Kevin