This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:OTP GPREG (BOOTCTRL)编程错误-使用 CCS

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479860/tms320f28388d-otp-gpreg-bootctrl-programming-error---using-ccs

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

当我对 OTP 进行编程时、会遇到屏幕截图中所示的错误:原因是什么? 谢谢

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认、在地址0x78016到0x3FFFFFF0对 JTAGPSWDH1进行编程确实有效:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    使用0xFFFFFFFF 的 Z1-GPREGx 值对新单位进行编程时、是否存在错误?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了另一个 HW (这一个是使用 JTAG 锁定编程的、因此我预计对 Z1-GPREGx 进行编程应该可以正常工作)、但没有反馈、似乎过程卡住了、请参阅屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我终于成功使用 CCS 20.0.2对该 OTP 进行编程、我使用的是旧版本 CCS 10。

    此致、

    Charles