This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何将 SysConfig 添加到 EXIST 电机控制工程中

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478193/tms320f280049c-how-can-i-add-sysconfig-into-exist-motor-control-project

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我想在 CCS 中嵌入 SysConfig。 我按照 E2E 论坛上的方法将 SysConfig 嵌入到 CCS 软件中、但发生了错误。 我可以问一下如何解决该错误吗? 我使用的是 F280049C MCU。 非常感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示无标题.syscfg 文件的内容? 您可以在代码/文本编辑器中打开它。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不包含.syscfg 文件的文件目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想查看 untitle.syscfg 的内容。 它应该如下所示:

    此屏幕截图来自不同的 syscfg 文件、因此不要担心内容是否不同。  

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查。 感谢您的耐心。