This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:缺少"Tools"选项卡(和"Windows"选项卡)- CCS 20.0.2

Guru**** 2607465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470275/launchxl-f280039c-missing-tools-tab-and-windows-tab---ccs-20-0-2

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

您好!  

我试图按照其中一个教程在 Windows 10上使用 CCS 来使用活动图形。 我找不到"Tools"选项卡。  

此致、  

若尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、  

    您能否链接您参考的教程? 在 CCS 20上、可在"View"选项卡下找到该图表。  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于已经有几周没有回复、因此我假设此问题已得到解决、然后关闭该主题。

    此致!

    Matt