This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在系统运行期间、TMS320F28379D 与 CCS 断开连接。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478008/tms320f28379d-tms320f28379d-gets-disconnected-from-ccs-during-system-run

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我正在运行升压反激式转换器 的代码、其输入约为40V、输出为320V 并由其供电

Code Composer Studio
版本:11.1.0.00011

当我运行转换器时、 目标与 CCS 断开连接、收到以下消息。  

C28xx_CPU1:无法读取第1页上长度为0x2的0xa9fe 处的存储器块:(错误-150 @0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回无效状态

C28xx_CPU1:故障停止目标 CPU:(错误-150 @0x0) configration 期间使用的其中一个 FTDI 驱动器功能返回无效状态或错误

C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:( Error -150 @0x0) configration 期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序功能返回无效状态或错误

C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码  

  

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以执行 JTAG 完整性测试吗? 该视图位于 CCS > Target Configuration > Test Connection 中。

    此问题似乎是由辐射噪声或 EMI 导致的。 XDS100仿真器非常容易出现这种电路板噪声、请尝试使仿真器远离您的电源板。

    从 仿真和跟踪头仿真技术参考手册:

    "注意:从器件引脚到仿真接头的所有布线距离必须小于3英寸"

    此外、请参阅 XDS 目标连接指南中的目标连接设计部分。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真器距离电源板约1英尺。 完整性测试也可以。 每当我运行代码时、在功率达到大约50W 后、就会出现这个问题。  我复位并再次运行。 代码运行正常。 我不再插上 USB 电缆了。 同样、在达到大约50瓦后、会出现 JTAG 问题。 但是、如果输入电容器 C3中存在某些电压(高于15伏特)、也在之前的原理图中显示、那么我必须重新插入 USB 电缆并等待电容器放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 PC (运行 CCS)和高压系统之间提供哪种类型的隔离?

    您是否能够在电路板处于活动状态时使用示波器监视 JTAG 信号? 我很好奇您的 TMS、TCK、TDI 和 TDO 信号上有多大的噪声。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器 TI UCC 21530提供了 PC 和 HV 系统之间的隔离。 它是 一款5.7 kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器。 下面是栅极驱动器的原理图。
    www.ti.com/.../UCC21530

      

    TMS、TCK、TDI 和 TDO 信号的引脚是什么? 我无法在引脚排列图上找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是 数据表中的第5.1章"引脚图"?  

    您是否在使用 LaunchPad? 您还可以在 U5处接入板上的 JTAG 引脚、请参阅 C2000Ware 中的原理图、网址为:

    C2000Ware_5_04_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D\R2.0\launchxl-f28379d_r2.0_sch.pdf

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="621965" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478008/tms320f28379d-tms320f28379d-gets-disconnected-from-ccs-during-system-run/5681462 #5681462"]C2000Ware_5_04_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D\R2.0\launchxl-f28379d_r2.0_sch.pd

    请参阅此原理图查找 JTAG 信号、并在电路板处于运行状态时使用示波器对其进行监控。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将栅极驱动器更改为 SKYPER32 Pro。 这解决了我的问题。 以前的栅极驱动器无法缓解 EMI 相关问题。 然而,Skyper 32-pro 做得很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他

    我很高兴听到您能够确定问题、感谢您使用解决方案更新该主题!

    此致!

    Matt