Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 LAUNCHXL-F28379D



工具与软件:
您好!
我正在运行升压反激式转换器 的代码、其输入约为40V、输出为320V 并由其供电
Code Composer Studio
版本:11.1.0.00011
当我运行转换器时、 目标与 CCS 断开连接、收到以下消息。
C28xx_CPU1:无法读取第1页上长度为0x2的0xa9fe 处的存储器块:(错误-150 @0x0)配置期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序函数返回无效状态
C28xx_CPU1:故障停止目标 CPU:(错误-150 @0x0) configration 期间使用的其中一个 FTDI 驱动器功能返回无效状态或错误
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:( Error -150 @0x0) configration 期间使用的其中一个 FTDI 驱动程序功能返回无效状态或错误
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码
谢谢。此致