This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:GPIO 端口28上的 TMS320F28P65x 低电平电压问题

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1479072/tms320f28p650dk-tms320f28p65x-low-level-voltage-problem-on-gpio-port-28

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

大家好!

我有一个关于端口28用作 GPIO 输出的问题。
我注意到低电平电压大约为1.8V、而不是预期的0V。

为什么会发生这种情况?我如何改变它?

提前感谢您的任何帮助! 我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    您在此 F28P65x 电路板中使用的硬件是什么? 这是我们的评估模块之一还是定制电路板?  

    我第一种倾向是提供给 MCU 器件的电压存在一些问题。  您是否正确地为所有 VDD 和 VDDIO/VDDA 引脚供电、以及为输入电压提供适当的去耦?

    接下来需要评估到 MCU 的其他外部连接、是否要确保所有输入都钳位在0V 和3.3V 之间

    GPIO28引脚上是否有任何上拉或下拉?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我知道原因。 您必须将开关1上的位置2设为 OFF。  

    现在、低级内容是正确的。

    不过,非常感谢您的回答:)