This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CLA_Prog 可以同时运行0x4000和0x14000、为什么数据表在这里澄清了不同?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477489/tms320f28p550sj-cla_prog-can-run-both-0x4000-and-0x14000-why-the-datesheet-clarify-different-here

器件型号:TMS320F28P550SG
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我请求我的客户为 CLA F28P55x 提供支持。 它们还重现了如下相同的问题、0x4000和0x14000都可以运行 CLA Prog、您能否解释数据表为什么澄清 LS8 RAM-CLA Prog 和 LS9 RAM-CLA Prog 仅适用于地址0x4000和0x6000。 谢谢。

e2e.ti.com/.../P55xCLA_5F00_TestProject.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28P550SG

    工具与软件:

    尊敬的专家:

    我请求我的客户为 CLA F28P55x 提供支持。 它们还重现了如下相同的问题、0x4000和0x14000都可以运行 CLA Prog、您能否解释数据表为什么澄清 LS8 RAM-CLA Prog 和 LS9 RAM-CLA Prog 仅适用于地址0x4000和0x6000。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2541.P55xCLA_5F00_TestProject.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    在 F28P55x 器件上、LSRAM 8和 LSRAM 9的地址由 CPU 和 CLA 不同、即使它们使用相同的物理存储器块。 CLA 访问 LSRAM 8和 LSRAM 9时、它需要使用 0x4000 - 0x5FFF 和0x6000 - 0x7FFF 范围内的地址。 当 CPU 访问 LSRAM 8和 LSRAM 9时、它需要使用 0x0001_4000 - 0x0001_5FFF 和0x0001_6000 - 0x0001_7FFF 范围内的地址 。  

    其原因是 CLA 的地址总线最多只能增加到16位、而这些由 CPU 寻址的存储器元素的地址大于可保存的16位地址。 这能回答他们的问题吗?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Delaney:

    但似乎是 cmd 为 LSRAM 8和 LSRAM 9分配的 范围为 0x0001_4000 - 0x0001_5FFF 和 0x0001_6000 - 0x0001_7FFF 。  CLA 程序通常可以在此处运行。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否引用了 C2000ware 为 F28P55x 提供的链接器 cmd 文件? 28p55x_cla_ls8_9_ram_lnk.cmd 或28p55x_cla_ls8_9_flash_lnk.cmd

    使用 RAM 构建时、CLA 程序需要加载到 CPU RAM 地址、并从 CLA RAM 地址运行。 通常、这些地址是相同的、但在 LSRAM 8和9中、它们是不同的、因此您可以在 28p55x_cla_ls8_9_ram_lnk.cmd 文件中看到用于 Cla1Prog 的不同地址。

    此致、

    Delaney