This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:F2800152中的 HRPWM 支持

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472510/tms320f2800152-q1-hrpwm-support-in-f2800152

器件型号:TMS320F2800152-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、专家:

我代表我的客户提出此问题。

我们发现在数据表中、F2800152不支持 HRPWM、如下所示。

但是、客户在对 F2800152进行调试时尝试启用 HRPWM 支持、它可以在 SYSCFG 中配置、生成的文件可用于构建项目、并且项目在 F2800152上运行而不会出现任何错误。 我猜测 HRPWM 实际上并不是在 F2800152芯片上工作。

请帮助分享您对此的评论。

谢谢。

CMPAHR 寄存器是可访问的。

在从 SYSCFG 到 F2800152中可以选择"Enable HRPWM support"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我将就此问题与软件团队进行联系。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    团队了解 SysConfig 中存在此问题。 HRPWM 在这些器件上不受支持。 将修复 SysConfig 和"Memory"视图的问题、以隐藏外设/基于 GPN 更新存储器。 不过、我不能就此提供确切的日期。

    此致!

    Ryan Ma