This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:reg:申请有关 TMS320F28377D 中 FIR 滤波器实现的文档

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478931/tms320f28377d-reg-request-for-documentation-on-fir-filter-implementation-in-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在努力使用 TMS320F28377D 的 DSP 功能来实现 FIR 滤波器。 我们已成功实现了以131kHz (FL = 120kHz、Fh = 142kHz)为中心的窄带通滤波器。 但是、我们在146kHz 频率下遇到意外的噪声问题、这会影响我们的系统性能。

为了解决该问题并确保实现理想的实施、我们需要以下方面的详细文档、应用手册或参考资料:

  1. 在 TMS320F28377D DSP 中实现 FIR 滤波器的最佳实践。
  2. 处理 FIR 滤波中带外噪声和混叠效应的任何可用指南。
  3. 高频 FIR 滤波的具体示例或参考实施。
  4. 提供有关调优滤波器系数和优化性能的建议。

非常感谢您提供相关文档或指导、这将帮助我们有效解决此问题。 我们期待您的及时响应。

此致、

Pathlavath Mallesh,

助理、

相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有为您的问题提供详细指导。 我建议使用滤波器设计工具(例如 MathWorks 提供的滤波器)来设计符合您需求的滤波器、然后将其用于嵌入式应用中。