请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在努力使用 TMS320F28377D 的 DSP 功能来实现 FIR 滤波器。 我们已成功实现了以131kHz (FL = 120kHz、Fh = 142kHz)为中心的窄带通滤波器。 但是、我们在146kHz 频率下遇到意外的噪声问题、这会影响我们的系统性能。
为了解决该问题并确保实现理想的实施、我们需要以下方面的详细文档、应用手册或参考资料:
- 在 TMS320F28377D DSP 中实现 FIR 滤波器的最佳实践。
- 处理 FIR 滤波中带外噪声和混叠效应的任何可用指南。
- 高频 FIR 滤波的具体示例或参考实施。
- 提供有关调优滤波器系数和优化性能的建议。
非常感谢您提供相关文档或指导、这将帮助我们有效解决此问题。 我们期待您的及时响应。
此致、
Pathlavath Mallesh,
助理、
相关