This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475606/tms320f28379d-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

根据 TMS320F28379D 数据表、大约有24个通道的 ADC 分布在4个 ADC 模块中。 但对于单个 ADC 模块来说,它被提到有16个通道,所以4个模块16*4=64个通道应该是可用的吗? 但这里只提到了24个 ADC 通道(我知道有些通道用于查找内部 IC 温度和 VREFH 与 VREFL、但仍然不会累加在一起)、能否帮我理解为什么通道数小于64或我缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    每个 ADC 模块可以处理16个通道、而不是计数 任何引脚限制 .

    但是、若要了解采用特定封装的 ADC 通道总数、请查看"表4-1。 器件比较"。 在您的情况下:

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    我正在使用 TMS320F28379D 设计定制电路板。 F28379D 有4个 ADC 模块、每个模块有16个通道、因此我们预计总共有4 * 16 = 64个通道。 我们的设计需要至少30至40个通道、因此如果 F28379D 只暴露24个通道、是否可以配置或启用其他 ADC 通道、以便我们可以拥有超过24个通道、或者如果此芯片组中不能有更多通道、 您能给我推荐一种不同的双核 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您不能在此处扩展 ADC 通道编号。 我建议您使用我们的 F28P65器件。

    此致、

    Masoud