工具与软件:
根据 TMS320F28379D 数据表、大约有24个通道的 ADC 分布在4个 ADC 模块中。 但对于单个 ADC 模块来说,它被提到有16个通道,所以4个模块16*4=64个通道应该是可用的吗? 但这里只提到了24个 ADC 通道(我知道有些通道用于查找内部 IC 温度和 VREFH 与 VREFL、但仍然不会累加在一起)、能否帮我理解为什么通道数小于64或我缺少什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
根据 TMS320F28379D 数据表、大约有24个通道的 ADC 分布在4个 ADC 模块中。 但对于单个 ADC 模块来说,它被提到有16个通道,所以4个模块16*4=64个通道应该是可用的吗? 但这里只提到了24个 ADC 通道(我知道有些通道用于查找内部 IC 温度和 VREFH 与 VREFL、但仍然不会累加在一起)、能否帮我理解为什么通道数小于64或我缺少什么。
尊敬的 Masoud:
我正在使用 TMS320F28379D 设计定制电路板。 F28379D 有4个 ADC 模块、每个模块有16个通道、因此我们预计总共有4 * 16 = 64个通道。 我们的设计需要至少30至40个通道、因此如果 F28379D 只暴露24个通道、是否可以配置或启用其他 ADC 通道、以便我们可以拥有超过24个通道、或者如果此芯片组中不能有更多通道、 您能给我推荐一种不同的双核 IC 吗?