This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:针对 MCU 的3V3电源、欠压处理

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157, LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471805/tms320f2800157-3v3-supply-for-mcu-undervoltage-handling

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F2800157

工具与软件:

您好!

在我们的工程中、我们使用的 是 TMS320F2800157 C2000系列 MCU。 附了 MCU 电源原理图。

 LAUNCHXL-F2800157套件中 使用了 TPS3702CX33DDCR 电压监控器。

 TMS320F2800157中有一个内部电压监控器 、但它足够运行吗?

我们是否应该使用外部电压监控器 IC?

此外、用于生成3V3输出的 LDO 的使能阈值为2V。 我们是否可以通过分压器(而不是使用外部电压监控器)来调整使能阈值?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有进展?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    感谢您的耐心。

    我会在有足够资料后尽快回复。

    此致、

    哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    有三个电压监控器(I/O POR、I/O BOR、VDD POR)都必须在器件开始运行之前释放其各自的输出、但并非所有电压监控器都支持在启动后运行。   如果器件在应用运行时需要监控电源电压、则需要使用外部监控电路。

    有关 LDO 的问题、请参阅器件数据手册、了解使能引脚的电压范围。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的回复、

    根据数据表、建议的电压范围约为3.63V 至3.1V。

    最坏情况下的 I/O POR 为2.8V。

    所以根据这个结论、在2.8V 及以上至3.3V 的电压下、MCU 能否正常工作?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有进展?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    您是否能够查看另一个问题?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    2.8V 处于 BOR 范围内、不建议在2.8V~3.1V 范围内工作。

    此致、

    哈迪