This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2608495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473878/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

大家好、  

我目前在 TMS320F280039C 工作、这里我面临电流和电压偏移问题、正在检查 DMC 1级的硬件连接。

直流母线电压的反馈正确。

请帮我解决这个问题。

谢谢、此致、

托马斯王子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您能否提供以下输入:  

    • 用于 ADC 输入的 R&C 值的值是多少?
    • 什么是用于 ADC 的 ACQPS 值?

    同时、只需尝试增加 ACQPS 值、这可能会帮助实现这一点。  

    谢谢!

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观察到了上述反馈。 我无法读取偏移值、这是我收到的一些无用值。

    也许我不知道这是否可能是硬件问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王子:

    您能否共享 ADC 部分的硬件原理图、以查找存在的任何问题并提供先前查询的输入。  

    [报价 userid="529330" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1473878/tms320f280039c-tms320f280039c/5659001 #5659001"]
    • 用于 ADC 输入的 R&C 值的值是多少?
    • 什么是用于 ADC 的 ACQPS 值?
    [报价]

    BR、

    Nilesh