This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 Code Composer Studio V10.3.1.00003的位置?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1476577/tms320f28p650dk-where-it-is-in-code-composer-studio-v10-3-1-00003

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我已从 Code Composer Studio V10.3.1.00003的"支持的产品和硬件"中确认 支持 TMS320F28P650DK。

但是、我在尝试创建新工程时找不到它。

此外、我尝试从 C2000ware 导入示例代码、选择适合的系列"f28p65x"、但会显示错误。

您可以 在下图中检查这两个问题。

我想知道是否有任何解决方案。

谢谢!

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    您在屏幕截图中突出显示的器件不是 F28P65x、而是 F28PLC95、它是不同的器件型号、不再可用。 请更新您使用的 CCS 版本以获得 f28p65x 支持。

    此致!

    Ryan Ma