This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:SYSCFG ePWM 时钟分频设置无效

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1474062/tms320f28p650dh-syscfg-epwm-clock-divide-setting-has-no-effect

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我发现以下设置只会生成注释掉的代码。 这样、它根本不会产生任何影响?

我的客户调用 driverlib 函数、将其设置为1分频作为变通方法、并且知道使用2分频会导致 MCU 内部出现硬件问题。 他们只是想确认该设置是否有效。 此外、这将在未来得到解决吗?

此致

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我刚刚尝试了 SysConfig、更改了时钟分频器、可以看到 board.c 更改

    不确定你的意思是它不改变?

    我看不到任何问题

    谢谢