This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何使用 DSP 外设来实施 A-format 通信协议?

Guru**** 2609465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472407/tms320f28p650dk-how-do-i-use-dsp-peripherals-to-implement-the-a-format-communication-protocol

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的工程师:

最近、我需要实施通信协议 A -格式、这与 t -格式非常相似。 但是、我发现只有使用 DSP 外设才能完成此任务。 A -格式通信的帧格式如下:每帧包含18位、所需的通信速率为2.5Mbps/4Mbps/6.67Mbps/8Mbps/16Mbps。

如果使用 SPI、则 SPI 的最大数据位宽为16位、因此无法满足要求。 如果我们使用系统时钟为150m CLK 的 SCI、就无法实现分频来满足通信速率要求。

是否有任何方式、最好是一种方便的方式来实施 A 格式通信? 我最近还了解了 CLB。 我想知道与 CLB 组合是否可以实现这一点。

此致、

林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    它可以使用 CLB 来实现。 CLB 计数器可以改作移位寄存器、从而帮助重新创建通信外设的行为。 有关如何为计数器实现移位/串行器模式的示例、建议参阅 CLB 示例22。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    它可以使用 CLB 来实现。 CLB 计数器可以改作移位寄存器、从而帮助重新创建通信外设的行为。 有关如何为计数器实现移位/串行器模式的示例、建议参阅 CLB 示例22。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、谢谢。 我来试一下。 衷心感谢。

    此致、

    林浩南