This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:2800137中描述的 WDPRECLKDIV/WDPS 与280039手册中描述的有所不同

Guru**** 2758095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471800/tms320f2800137-wdpreclkdiv-wdps-are-described-in-2800137-different-from-those-in-the-280039-manual

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

2800137中对寄存器 WDPRECLKDIV/WDPS 的描述与280039手册中不同。 我可以问是否将2800137寄存器 WDRECLKDIV 分配为2意味着 PREDIVCLK = INTOSC1/2048?

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    [报价 USERID="565380" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471800/tms320f2800137-wdpreclkdiv-wdps-are-described-in-2800137-different-from-those-in-the-280039-manual "2800137寄存器 WDPRECLKDIV 是否被分配为2意味着 PREDIVCLK = INTOSC1/2048?[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    Vivek Singh