This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如果缺少 STOP 且检测到另一个 START、I2CSTR.BB 将发生什么情况?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471357/tms320f2800137-what-happens-to-i2cstr-bb-if-stop-is-missing-and-another-start-is-detected

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

用户使用 F2800137 I2C 目标模式。

用户想知道位 I2CSTR.BB (总线忙)状态、以及当缺少停止但检测到以下启动时、它如何变化?

它会一直保持1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    很抱歉、我们没有在这里得到更早的回复。

    我这里有一个来自(https://www.ti.com/lit/ug/sprug76b/sprug76b.pdf)的屏幕截图、其中描述了 I2C 启动/停止条件

      

    请注意第二句到最后一句。 当 BB 位被置为1且 STT 位被置为1时、会生成一个重复起始条件。

    这是否有助于澄清 BB 位的功能?

    此致、

    Zackary Fleenor