This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:实现再生制动

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1472097/tms320f2800157-implementation-of-regenerative-braking

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

工具与软件:

团队成员、您好!

目前、我 正在使用 DRV8353 EVM 和 f2800157 LaunchPad 开发再生制动。

我希望 TI 专家提供支持、以便在通用电机代码中实现再生制动。

目前我正在研究24V 编码器电机、我们能够以 FAST 和编码器估算器方法以及所有构建级别运行电机。

我附上了电机数据表供参考。

您可以推荐一些有关再生制动的文档吗? 我想知道在这种情况下我们需要开关 MOSFET 的哪一侧。

目前、我们正在速度控制模式下运行电机。 我想知道,我们能在速度控制模式下实施再生制动还是只需要电流控制模式(扭矩控制模式)?

我知道、在通用电机代码中、我们有不同类型的制动。  

我想知道、除此之外、还有什么与通用电机代码中的再生制动相关的?

我想在 MOTOR1_ENC 估算器下的构建级别4中实现再生制动。

请在我们的代码中建议实现方式。

谢谢!

此致、

Kirana H P