This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:通用电机控制项目和放大器;线性电机实验

Guru**** 2775705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470632/tms320f2800137-universal-motor-control-project-lab-for-linear-motor

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

请告知通用电机控制工程和实验是否可用于线性电机。

如果是、需要更改哪些内容?

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是、需要更改哪些内容?

    我可以用于线性电机、但我们没有对其进行线性电机的测试。 如果您希望控制线性电机、则需要知道确切的转子位置并根据转子位置切换移动方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    感谢您的答复。 您能告诉我需要更改软件的哪些特定部分吗?

    更具体地说:

    1. 我的线性电机 具有有限的行程范围。 因此我不能针对应用执行速度开环测试。 我对吗?
    2. 线性电机也不能在继续一个方向上转动 PID。  我在其他驱动器中看到的是、将使用正弦波作为速度目标、使电机向前和向后旋转、从而限制总行程距离。 您是否有任何用户手册或示例可供我参考?
    3. 我还需要有位置环路、您有什么示例吗?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 您能告诉我需要更改软件的哪些特定部分吗?

    需要为线性电机添加新函数、而不仅仅是更改代码。

    我的线性电机 行程范围有限。 因此我不能针对应用执行速度开环测试。 我是否正确?

    正确。

    [报价 userid="51246" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470632/tms320f2800137-universal-motor-control-project-lab-for-linear-motor/5645933 #5645933"]线性电机也无法在继续一个方向运行时转动 PID。  我在其他驱动器中看到的是、将使用正弦波作为速度目标、使电机向前和向后旋转、从而限制总行程距离。 您是否有任何用户手册或示例供我参考?

    目前没有 您可以在某些工程网站上找到此类参考文档。

    我还想使用位置环路、您有示例吗?

    它可以是类似的速度或电流环路控制。 如上所述、您还可以获取一些参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    燕明

    感谢您的帮助。

    此致、

    Kien Nguyen