This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:CAN##39;t 访问器件

Guru**** 2475925 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, C2000WARE, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462833/launchxl-f2800157-can-t-access-to-the-device

器件型号:LAUNCHXL-F2800157
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F2800157

工具与软件:

你(们)好  

我应用了 LAUNCHXL-F2800157的新 LaunchPad、当我打开它并使用 CCS12.8.1连接到具有  F2800157示例代码的 PC 时、CCS 将首先更新 XDS110固件、固件更新完成后、我尝试下载一些代码、其中会显示以下错误

首先、XDS110应该正常、我可以在硬件中看到它  

我只是将跳线设置保持为默认值、没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以将设备置于等待引导模式并重试? 此外、还检查 VDDIO / VDD 电压电平。

    最后、按照下面应用手册中的调试步骤进行操作:

    https://www.ti.com/lit/spracf0

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当我尝试使用等待引导模式时、它将显示下面的错误

    我测量的是3.3V 和5V 电压、电路板上没有问题。 我需要在哪里测量电路板上的 VDDIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅 LAUNCHXL-F2800157原理图中的该部分:

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    对于 VDDA、VDDIO 和+3V3_MCU 都是3.3V、没有问题、但对于 VDD 仅为1.2V。

    您是说我需要一根跳线来短接下面的引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查数据表、发现 VDD 似乎是1.2V、这是正常现象。 那么、为什么不能访问它呢? 这是我得到的新 Launchpad!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您为我进行验证。  

    您能否共享您正在使用的目标配置(.ccxml)文件? 我可以自行验证、以排除 出现软件相关问题的可能性。  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试我从 SDK 导入的这个项目

    e2e.ti.com/.../gpio_5F00_ex2_5F00_toggle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我可以运行同一个项目、当您尝试连接时、您的默认目标配置是什么? 您可以转到 View > Target Configurations 进行检查。 请确保其设置为 F2800157目标配置。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉因为我的假期而延迟回复、

    我的用户定义的目标配置中似乎没有任何内容。 我是否需要在此添加一些文件? 如果是、您可以帮助将 configuarion 文件分享给我吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我将原始 F2800157目标配置文件从 C2000Ware 导入到了用户定义的目标配置中:

    C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f280015x\common\targetConfigs\TMS320F2800157.ccxml

    可能已经存在与工程相关联的目标配置。 您可以通过展开"Projects"文件夹(而不是"User Defined")并打开相应项目的文件夹来确认其设置为默认值。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题似乎是由于项目中缺少文件所致。 当我加入这样的文件时、它现在就可以工作了。 谢谢