This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)| Launchxl-F280049C

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1471020/tms320f280049c-error-initializing-emulator-error--260-0x0-launchxl-f280049c

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

您好!  

我使用的是 Launchxl-F280049C 和 DRV816xEVM。 我将电机驱动器 EVM 放置在 MCU EVM 的相应接头(J1、J2、J3、J4)上。 我让电机 GUI 在一定程度上正常工作。 然后它随机断开连接、然后停止检测我的 LaunchPad。 然后、我打开 CCS 并尝试刷写器件、但得到了下面的错误。 我不明白出了什么问题,因为我没有把任何东西弄乱。

错误消息:

初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真软件包20.0.0.3298)

此外、我还有另一个 Launchxl-F280049C 实例。 我连接它后,原来的一个给我的问题,并能够编程它没有问题。 但我确实需要这两个、因为我不能永远拥有我的团队成员。 另外、不工作的器件会切换复位 LED、而不工作的器件在引导时不会使 LED 闪烁。 但我认为这不重要、因为有错误的驱动器在启动时始终切换 LED。

我需要购买新的吗?或者 XDS110有问题吗? 谢谢、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    此外、我进入所示的目录、即使插入了 XDS110、也没有检测到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我解决了我自己的问题。 要解决此问题、请从设备上拔下电源线。 按住 S1按钮(RESET)、然后在按住的同时插回电源。 然后在上电后释放 S1按钮。 这应该会复位器件、一旦再次运行 xdsdfu -e、就会检测到它。