This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:C2000 CCS 工程导入问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1470605/tms320f28388d-c2000-ccs-project-import-issues

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你(们)好 在 CCS 12.8.1中、不导入 C2000WARE 5_04_00的 Driverlib 示例。

不仅是28388、而且无法实现所有 C2000 MCU。

错误消息如下所示。

位域示例工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware 软件包的安装位置是什么? 它是否位于默认位置 LF C:\ti? 您的项目路径似乎存在一些问题。

    您能否确认删除工作区并重新创建工作区是否可以解决任何问题。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我确认工作区文件夹已移动且工作正常。

    谢谢你。