Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DH
工具与软件:
您好!
我想 在差分模式下使用 TMS320F28P650DH 的 ADC 测量几个模拟信号。 但是、我的信号并不是差分的。 它们是伪差分双极。 当 N 引脚连接至来自传感器标称值1.5V (带容差等)的基准电压时、ADC 的 P 引脚上的信号将在3和0之间摆动。 我阅读了 TRM、发现输入的共模电压与 VREFHI + VREFLO 的距离是有限制的(TRM 的第3195页)、并且在查看数据表时、除了显示±50mV 的图片外、没有发现任何其他东西。
我的问题是、是否可以按照说明的格式使用差分 ADC? 输入端的 CM 电压限制是什么?
谢谢你。