This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:是否可以使用伪差分格式的差分 ADC?

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482398/tms320f28p650dh-is-it-possible-to-use-the-differential-adc-in-pseudo-differential-format

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好!

我想 在差分模式下使用 TMS320F28P650DH 的 ADC 测量几个模拟信号。 但是、我的信号并不是差分的。 它们是伪差分双极。 当 N 引脚连接至来自传感器标称值1.5V (带容差等)的基准电压时、ADC 的 P 引脚上的信号将在3和0之间摆动。 我阅读了 TRM、发现输入的共模电压与 VREFHI + VREFLO 的距离是有限制的(TRM 的第3195页)、并且在查看数据表时、除了显示±50mV 的图片外、没有发现任何其他东西。

我的问题是、是否可以按照说明的格式使用差分 ADC? 输入端的 CM 电压限制是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在差分模式下使用时、ADC 输入的 CM 有限制、因为此 ADC 是伪差分。

    [报价 userid="644864" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482398/tms320f28p650dh-is-it-possible-to-use-the-differential-adc-in-pseudo-differential-format ]]我阅读 TRM 后发现、输入可与 VREFHI + VREFLO 有多少共模电压限制/2 (TRM 的第3195页)、并且在查看数据表后、除了显示±50mV 的图片外、我没有发现任何问题。

    上述状态使 CM 为(VREHI+VREFLO)/2是正确的。  

    最好的方法是使用 FDA 为 AMP 的 CM 端子提供(VREHI+VREFLO)/2并按照您在上面所述提供电压。  

    FDA 放大器示例

    谢谢!

    Niles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    感谢您的答复。 我认为您的响应中包含的电路将不起作用。 使用差动的完全目的是将 A/D 转换中、传感器基准电压上的容差和噪声考虑在内。 该电路只是将单端信号转换为差分信号、但使用 FDA 作为减法器可以正常工作。 这很简单地更改了您所共用的电路、但是增加了复杂性、更多的噪声/容差/电阻器噪声...尽管我认为唯一的方法是、如果 MCU 的 CM 受到限制的话。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、理解了、同意 FDA 会让解决方案变得复杂。  

    谢谢!  

    Nilesh