This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301EVAL:相位噪声问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509059/lmk00301eval-phase-noise-question

器件型号:LMK00301EVAL
Thread 中讨论的其他器件:LMK00301

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

发生正转换

 我使用50欧姆源100 MHz 正弦信号驱动 CLKin0引脚。 我放置在 R30 50 Ω 和 C10 100nF 上。 我移除了100 Ω R24。  CLKin0*端接50 Ω。 R28和 R22是100nF 电容器。 所以输入是交流耦合的。  

输出:

我测量 CLKouA0 (配置了 LVPECL)上的 SE、测量50欧姆端接 PN 仪器上信号的绝对相位噪声。 CLKoutA0*在 SMA 连接器上端接50欧姆。 在 SMA 连接器之前、输出会通过160欧姆+交流耦合超过100nF 下拉至 GND (默认评估板配置)

相位噪声达到 APP。 -120dBc/Hz 白色(意外损坏)。 输出没有50%的占空比。 输入是-170dBc/Hz 源。  

好的,我可以想象,通过差分驱动输入,并使用两个输出在一个比较块上进行测量,它会有所帮助。 但即使这(假设增益为12dB、可能为20dB)也无法达到预期的 <-160dBc/Hz 本底噪声。  

有什么想法我做错了?

好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您说的是正弦波、意思是 SE。

    有关正确的 SE 输入端接、请参阅附件。


    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     是的、这是我所做的。 请阅读我上面的文本以获取结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gruffalo:  
    未使用的一侧是否偏置到 VDD /2?  

    这将通过为 CLKin0组装 R26和 R30来完成。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我明白了。 因此、如果我理解正确、LMK00301就没有用于输入的内部偏置。 是否应始终在外部正确提供?  

    好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gruffalo:

    正确。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢你的帮助。

    我已将两个输入(CLKin0和*)偏置为82 Ω(至3.3V)和130 Ω(至 GND)。 端子上的电压现在为2V。 除两个输出外、我已关闭整个 A 组。 我在 LVPECL 输出设置了 A 组。 输出默认偏置、连接到 GND 160 Ω。

    我使用-180dBc/Hz 100 MHz 正弦源以差分方式驱动输入。  

    我正在重新组合 diff。 通过变压器输出到 SE、然后我使用 PN 仪器测量相位噪声。 我得到的最佳结果是-158dBc/Hz 白色。 数据表声称为-162dBc/Hz。  

    我尝试将输入差分电压从1.2Vpp、2Vpp 增加到2.7Vpp。 相位噪声的表现更佳、大致与功率增加时相同。

    我从数据集的理解是、2.7Vpp 已经接近上限或允许的范围(绝对最大高度)。  

    您是否看到了有关如何将相位噪声改善数据表中指定的这些额外4dB 的其他技巧?

    好极了

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果相位随着振幅的增加而增加、我怀疑问题出在源头上。  
    正弦波的压摆率比方波差。 我建议首先利用低附加抖动时钟缓冲器将源转换为方波。  

    使用 LMK1C 等器件将有所帮助、因为它具有非常好(低)的本底噪声。  
    使用时钟缓冲器进行正弦波-方波转换

    您在这里使用的参考时钟的 PN 是什么? 我想看看 DS。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    已附加源图。 不应该是问题所在。

    好的、方波输入可能是后续要尝试的操作之一。

    感谢您对 LMK1C 系列的提示。