Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK5B12204
工具/软件:
您好、
我需要一个 250MHz 时钟来馈送 ADC。 我的抖动目标< 70fs。
数据表中报告的性能(仅在 DPLL 模式和 APPL1 下)似乎符合我的要求。
- 是否可以仅使用 APLL1 并关闭 DPLL 来实现小于 70fs 的抖动?
- 不使用 DPLL 的缺点是什么?
- 在 DPLL 关闭的情况下、我是否可以使用 50 或 100MHz XO? (APLL1 的输入和输出频率之间的比率将为整数。)
- 如果我使用 DPLL 但没有基准 (PRIREF 或 SECREF)、会发生什么情况? 这是允许的配置吗?
- 我是否可以将来自 FPGA 的 25MHz 时钟用作 DPLL 的 PRIREF?
谢谢
此致
Alberto