This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:用于实现最佳抖动性能的配置

Guru**** 2956660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523933/lmk05318b-configuration-for-best-jitter-performance

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B12204

工具/软件:

您好、

我需要一个 250MHz 时钟来馈送 ADC。 我的抖动目标< 70fs。
数据表中报告的性能(仅在 DPLL 模式和 APPL1 下)似乎符合我的要求。

  1. 是否可以仅使用 APLL1 并关闭 DPLL 来实现小于 70fs 的抖动?
  2. 不使用 DPLL 的缺点是什么?
  3. 在 DPLL 关闭的情况下、我是否可以使用 50 或 100MHz XO? (APLL1 的输入和输出频率之间的比率将为整数。)
  4. 如果我使用 DPLL 但没有基准 (PRIREF 或 SECREF)、会发生什么情况?  这是允许的配置吗?
  5. 我是否可以将来自 FPGA 的 25MHz 时钟用作 DPLL 的 PRIREF?

谢谢

此致

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    我将需要下星期答复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    1. 是否可以仅使用 APLL1 并关闭 DPLL 来实现小于 70fs 的抖动?
      1. [JB]是的。在 12kHz 至 20MHz 偏移范围内、250MHz 的性能为 47fs。 在这里、我使用设置为 50MHz 的 SMB100A 作为 XO 输入(禁用 DPLL)。
    2. 不使用 DPLL 的缺点是什么?
      1. [JB] DPLL 允许使用以下特性:DCO 运行、保持、无中断切换、以及灵活的输入锁定到多个输入、1PPS 输入锁定。
    3. 在 DPLL 关闭的情况下、我是否可以使用 50 或 100MHz XO? (APLL1 的输入和输出频率之间的比率将为整数。)
      1. [JB]是的、上图使用整数 N 分频器模式来使用 50MHz XO 输入。
      2. e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_50M_5F00_OUT_3D00_250M_5F00_integer-mode.tcs
    4. 如果我使用 DPLL 但没有基准 (PRIREF 或 SECREF)、会发生什么情况?  这是允许的配置吗?
      1. [JB]是的、但请记住、当禁用 DPLL 时、可以节省功耗。 您仍然不希望将 DPLL 与 50MHz 或整数相关 XO 输入一起使用、因为当使用 DPLL 时、这会导致整数边界杂散(因为 DPLL 必须以分数 N 分频器模式运行)。
    5. 我是否可以将来自 FPGA 的 25MHz 时钟用作 DPLL 的 PRIREF?
      1. [JB]是的、但是、请确保使用非整数相关的 XO 输入、例如 48MHz、54MHz、38.88MHz、24MHz 等

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    非常感谢您的详细回答。

    在您报告的相位噪声测量中、什么导致杂散信号低于 1kHz、而我在数据表中看不到这些杂散信号?
    这是否取决于发生器 (50MHz) 的杂散信号?

    如果我放弃 DPLL 提供的功能、LMK05318B 是否仍然是为高速 ADC 和 DAC 生成 2 个低抖动时钟的理想选择?

    数据表报告了 IDD_PLL1 的 110mA 消耗情况、似乎为 DPLL 和 APLL1 供电。
    如果仅关闭 DPLL、可节省多少功耗?

    非常感谢。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    正确、在 APLL LBW 以下(使用默认 APLL 环路滤波器设置时为 LMK05318B 为 1kHz)、XO 输入相位噪声决定了输出相位噪声。

    如果 XO 输入噪声低于 1kHz、我们将对低于 1kHz 的输出产生这种影响。

    我的应用手册有助于更好地说明这一点、请参阅相位噪声曲线:

    https://www.ti.com/lit/an/snaa396a/snaa396a.pdf?

    对于仅 APLL 运行模式、XO 输入范围低于 APLL LBW。

    在 APLL + DPLL 运行模式下、XO 输入和 REF 输入在 APLL LBW 以下占主导地位。

    是的、LMK05318B 是推荐使用的器件、因为可以使用具有超低抖动 BAW VCO 的 APLL1。 我们还提供 4 路输出版本 LMK5B12204、是同一系列的一部分。

    在之前的配置(仅 APLL)和这个新配置 (DPLL 通过 48MHz XO 输入锁定到 25MHz) 之间、节省的功耗为 30mA。 启用所有输出。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_XO_3D00_48M_5F00_REF_3D00_25M_5F00_OUT_3D00_250M.tcs

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    我有一个最后的疑问。 我是否可以使用具有削波正弦波形的振荡器连接到 XO_P 引脚?

    谢谢

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    重要的是要满足数据表中的 XO 输入要求、特别是输入频率、电压摆幅和压摆率。

    如果可以满足此类要求、则可以使用削波正弦波输入。

    此致、

    Jennifer