Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2531
主题中讨论的其他器件: LMX2531
工具/软件:
数据表显示了用于片上 LDO“旁路“的 10uF 和 0.1uF 电容器。 这里未提及这些电容器的电介质材料。 如果这些电容器在内部 LDO 的内部基准上绕过噪声、则 X5R 和 X7R 及其压电式效应将产生振动噪声。 为避免振动敏感性、10uF 优先使用薄膜电容器 (0.1uF 可以是 COG)。 如果它们在本地绕过电源到内部稳压器、那么外部电源稳压器可以通过伺服这些电容器会受到的振动噪声来应对这一情况。 能否澄清一下、这类旁路是用于内部稳压器基准 的低噪声滤波、还是用于内部稳压器输入电源?
谢谢、
Farron Dacus