This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594PSEVM:SYNC 和 MASH_SEED 功能

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1544486/lmx2594psevm-sync-and-mash_seed-function

器件型号:LMX2594PSEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2820LMX2615-SP

工具/软件:

您好!

我正在 测试 LMX2594PSEMV 评估板。  希望在 1GHz 下生成两个输出信号。 为此、我们在 TICS Pro 上应用了以下配置:

我们可以检查这两个信号、如所示的图中所示。 但是、在此之后、我们需要同步两个输出、以便能够控制输出之间的延迟(我们知道 MASH_SEED 函数控制相对于输入基准的输出)、这是我们所面临的困难。
 
根据 LMX2594 数据表 “确定 SYNC 类别的图 27 “、 我们的应用应为类别 2。 这意味着需要 SYNC。 我们使 VCO_PHASE_SYNC 进行 SYNC、之后、N 分频器的值自动更改为 10、IncludedDivide 为 4。 N 分频器会给出误差、因为必须大于 28、这将我们的配置合并在一起。
您能为我们提供支持吗?
我们是否应该更改任何“用户控制“位? 我们将 INPIN_FMT 设置为 SYNC=SYSREF=LVDS、并检查 INPIN_IGNORE。 SYNC 引脚的用途是什么?
我们还尝试应用 MASH_SEED 函数、方法是启用 MASH_SEED_EN 并更改 MASH_SEED 值、以检查我们是否可以看到输出信号有任何变化、但无法看到。 您能提供一些建议吗?
 
非常感谢您的帮助。
 
期待尽快收到您的答复!
 
此致、
Sandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    在 SYNC 模式下、N = 10 小于最小值 N 分频器限制。

    则需要降低 Fpd 来增加 N 分频器。 例如、

    现在您处于 Cat.2 同步、您可以点击“切换同步引脚“按钮在 SYNC 引脚上模拟 L-H-L 操作、电路板上的两个器件都应相位对齐。  

    MASH_SEED 用于调整输入和输出之间的相位、而不是用于 SYNC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将尝试此配置并告诉您。  

    同步后、两个器件之间相对于输入进行了相位对齐、对吧?

    关于 MASH_SEED 函数:我们需要 确保两个器件之间存在特定的延迟。 因此、按照我们的理解、如果同步后、两个器件的 相位与输入一起对齐、如果我们在一个器件中应用特定的相位错位(使用 MASH_SEED 函数)、则会获得器件之间所需的延迟。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    同步后、输入和输出之间的相位变得确定。 如果多个器件共享同一个输入时钟、则在同步后、器件之间的相位也是确定性的。 我们可以使用 MASH_SEED 调整其相位、以便其边沿对齐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    再次感谢您的回答。 我尝试了此配置、但无法在输入和输出之间实现完全同步。 这是不可重复的、相位差随着时间的推移毫无理由地发生了变化。

    我的应用属于类别 2、因此我知道可通过参考专业电路板生成 SYNC 输入。 所以我将 OUTP 从参考板连接到 OSCin 端口。 我是否应该将 OUTP 划分为两个输入端口 OSCin 和 SYNC? 或者、我是否应该将 OUTP 从参考专业电路板连接到 Oscin、将 OUTN 连接到评估板中的 SYNC 端口? 还是应该引入外部 SYNC 信号、即来自 Reference Pro 板的 OSCin 信号的器件?  

    提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    您是否使用 LMX2594PSEVM 电路板?  请阅读 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../snau278) 以设置电路板。

    如果未启用相位同步模式、

    每当我们校准 VCO 时、就会得到不同的相位。 例如:

    现在、启用两个器件的相位同步位

    它们将同步。

    在 Cat.2 同步中、SYNC 脉冲是可选的。 切换相位同步位足以实现同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我完全同步了两个器件。 但是、我重复了上电序列几次、得到了两个同步输出之间不同的延迟值、范围几乎为 0ps 至 20ps。

    您能告诉我这样做的原因是什么吗? 我需要确保此值在稍后调整 MASH_SEED 以稳定所需的相位延迟时可重复。

    提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    同步用于使输入和输出之间的延迟具有确定性。 该延迟会因器件和温度而异。 因此、同步后、器件之间的相位可能不完全相同(相位差为零)、并且如果您让它们保持运行状态、由于内核温度会随着时间的推移而上升、可能会发生一些变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Noel:
    感谢您的澄清。
    一旦两个输出同步、我想使用 MASH SEED 功能更改输出之间的相位。
    首先、我在示波器连接到评估板的同时将 OSCin 信号发送到示波器。 这样、我可以在示波器上看到 OSCin 信号和输出信号。 为了更简单并完全理解 MASH SEED 行为、我只需将一个 IC LMX 的 VCO_PHASE_SYNC=1 进行编程、即可获得以下结果:
    绿色信号是输出、浅黄色信号是 OSCin 信号。
    可以观察到、OSCin 和输出之间的初始延迟为 94、4ps。
    然后、我启用 MASH SEED 并设置一个值:MASH_SEED_EN=1 和 MASH_SEED-20。
    根据数据表中的 100MHz 公式 5(以度为单位的相移= 360 ×(MASH_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide / CHDIV))、我们的配置下的 MASH_SEED 值为 20 (IncludedDivide = 4、ChannelDivider = 8)、应该对应于 3,6º μ V 的相移、在 fosc = 100ps 时为 100MHz。 但是、我观察到如下所示的意外延迟 (401、1ps)、这意味着输出信号发生了 306、7ps 的偏移。
     我已经试过几次、每次都会得到随机相移、而不是根据公式 5 计算出的预期相移。
    您能告诉我我做什么错了吗? 我是否应该更改 TICS Pro 上的配置?  
    我还尝试了将 MASH_ORDER 从 3 更改为 1 以及相应的 PFD_DLY_SEL 值、同样、获得的延迟没有意义。
    非常感谢您的支持。
    此致、
    Sandra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    很遗憾、您的配置处于不可预测状态。

    我尝试使用二阶调制器将 N 分频器减小到>45、  

    我们可以针对几个阶跃正确地更改相位、但随后对于另外几个阶跃它会变得不稳定。

    保持编程 MASH_SEED = 20 最终会使其不稳定。

    继续对 MASH_SEED 进行编程、它再次恢复正常。

    您的实际应用频率是 1GHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的应用需要 1GHz 信号。

    您能否告诉我、哪个配置是获得 1GHz 输出信号并能够通过 MASH_SEED 函数确定地控制延迟? 这似乎是不可能的Disappointed

    您能给我讲一讲您已经在实验室中测试过的 TICS Pro 配置、证明 MASH_SEED 函数按照公式 5 的预期工作(如果其频率与我们的应用不同,情况无关紧要)? 我想重现它以验证我们的评估板是否正常工作。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请关注主题。 您能否让我们的客户知道用于测试 MASH_SEED 功能的适当 TICS Pro 配置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LMX2594 器件、只要启用 SYNC 模式、IncludedDivide 就大于 1、因此为了证明相位调整功能、我们不得启用相位 SYNC 位。

    如果对 MASH_SEED = 50 进行编程、则应该得到 2.25 度的相移。 再编程一次 MASH_SEED = 50、总相移为 4.5 度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    再次感谢您的友好回答。

    根据 TICS Pro 上的最后一个配置、输出信号将为 4GHz、如果您编程 MASH_SEED = 50、则相移应为 9º。 我想这是一个拼写错误。 我在实验室中尝试了这个示例并且成功了。 谢谢。 我也在 1GHz 频率下使用了 MASH_SEED = 50、并且得到了 2,25º μ V 相移。

    但是、我们仍然想知道如何在 1GHz 的频率下同时使用 VCO_PHASE_SYNC=1 和 MASH_SEED 函数、因为这是我们的应用频率。 之前、您告诉我、我们的配置 处于不可预测的状态。 我们如何处理这一问题?

    我们可以在 9 月的第一周拨打电话、讨论可能的解决方案。

    期待尽快收到您的答复。

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    是的、4GHz 时为 9 度;1GHz 时为 2.25 度、我捕捉到了错误的设置。

    LMX2594 没有权变措施、您可以使用 LMX2820、我们省去了该器件中的 IncludedDivide、即使在 SYNC 模式下也可以实现平滑的相位调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Noel、

    我们计划使用 LMX2615-SP、您的一位同事告诉我们 LMX2594 有类似的行为、这就是我们购买 LMX2594 来在实验室测试 COTS 版本的原因。 但是、我们不能在 1GHz 下同时使用 SYNC 模式和 MASH_SEED 函数。 您能否确认 LMX2615-SP 是否存在相同的问题、或者是否已解决?

    提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    让我明天检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    LMX2615 还具有 IncludedDivide、同步模式下 MASH_SEED 的行为与 LMX2594 类似。 我有一个视频展示了如何使用 MASH_SEED 移动相移。 相位并不总是向前移动、它会向后移动、然后再次向前移动。 如果您想观看视频、请告诉我、我会为您提供一个访问链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    如果您能给我发送访问该视频的链接、我会向您表示感谢!

    关于您提到的相位、它是向前和向后移动、您能说它是确定性的、我的意思是、它每次移动相同的量还是随机的?

    您是否建议使用 SYNC 和 MASH_SEED 方面没有此问题的任何其他空间版本?

    提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    我们当地的 FAE 会将链接发送给您。