Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2820、 LMX2615-SP
工具/软件:
您好!
我正在 测试 LMX2594PSEMV 评估板。 希望在 1GHz 下生成两个输出信号。 为此、我们在 TICS Pro 上应用了以下配置:



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594PSEVM, LMX2820, LMX2615-SP
工具/软件:
您好!
我正在 测试 LMX2594PSEMV 评估板。 希望在 1GHz 下生成两个输出信号。 为此、我们在 TICS Pro 上应用了以下配置:



尊敬的 Noel:
再次感谢您的回答。 我尝试了此配置、但无法在输入和输出之间实现完全同步。 这是不可重复的、相位差随着时间的推移毫无理由地发生了变化。
我的应用属于类别 2、因此我知道可通过参考专业电路板生成 SYNC 输入。 所以我将 OUTP 从参考板连接到 OSCin 端口。 我是否应该将 OUTP 划分为两个输入端口 OSCin 和 SYNC? 或者、我是否应该将 OUTP 从参考专业电路板连接到 Oscin、将 OUTN 连接到评估板中的 SYNC 端口? 还是应该引入外部 SYNC 信号、即来自 Reference Pro 板的 OSCin 信号的器件?
提前感谢您的回答。
尊敬的 Sandra:
您是否使用 LMX2594PSEVM 电路板? 请阅读 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../snau278) 以设置电路板。
如果未启用相位同步模式、

每当我们校准 VCO 时、就会得到不同的相位。 例如:



现在、启用两个器件的相位同步位

它们将同步。

在 Cat.2 同步中、SYNC 脉冲是可选的。 切换相位同步位足以实现同步。





是的、我们的应用需要 1GHz 信号。
您能否告诉我、哪个配置是获得 1GHz 输出信号并能够通过 MASH_SEED 函数确定地控制延迟? 这似乎是不可能的
您能给我讲一讲您已经在实验室中测试过的 TICS Pro 配置、证明 MASH_SEED 函数按照公式 5 的预期工作(如果其频率与我们的应用不同,情况无关紧要)? 我想重现它以验证我们的评估板是否正常工作。
非常感谢!
尊敬的 Noel:
再次感谢您的友好回答。
根据 TICS Pro 上的最后一个配置、输出信号将为 4GHz、如果您编程 MASH_SEED = 50、则相移应为 9º。 我想这是一个拼写错误。 我在实验室中尝试了这个示例并且成功了。 谢谢。 我也在 1GHz 频率下使用了 MASH_SEED = 50、并且得到了 2,25º μ V 相移。
但是、我们仍然想知道如何在 1GHz 的频率下同时使用 VCO_PHASE_SYNC=1 和 MASH_SEED 函数、因为这是我们的应用频率。 之前、您告诉我、我们的配置 处于不可预测的状态。 我们如何处理这一问题?
我们可以在 9 月的第一周拨打电话、讨论可能的解决方案。
期待尽快收到您的答复。
此致、
Sandra