This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:无输出和无偏置电压、同时 VCO 被锁定

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1566795/lmx2595-no-output-and-no-bias-voltage-meanwhile-vco-is-locked

器件型号:LMX2595


工具/软件:

您好、

我现在使用 LMX2959 进行原型设计、虽然我将其设置为输出 75MHz 频率、但它没有输出波形。

检查后、我发现 vbias 不正确或缺失:VBIASVCO 0.72V、VBIASVCO2 0V、VREFVCO2 0.02V、VBIASVARAC 0.07V、VREFVCO 0V、 VREGVCO 0V。 电源为 3.28V、MUXOUT 为高电平、即锁定。 这太奇怪了。

以下是配置和原理图:

和代码:

Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    所有偏置电压都不正确、我认为 PLL 已锁定、您可以通过读回 rb_LD_VTUNE 寄存器来验证这一点。  

    原理图正常、确保 CE 引脚拉至高电平以启用器件。  

    器件上电后、按降序对所有寄存器进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经确认 CE 引脚被拉高了、是否会启用偏置源? R0 已被 0x271C 写入、因此 MUXOUT 应该是锁定的指示器。 请等待一分钟、以便我可以编写一个简单的代码来读回它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、下面是 r0 和 r110 的回读、R0 的返回值为 0x2718、与我之前写入的值相同。 但是、看看 R110、为什么它返回 0x0129??、LMX2595 不可能、我做了什么错误?  

    顺便说一下,现在它的电压是:

    VBIASVCO 1.15V
    VBIASVCO2 0.645V
    VREFVCO2 2.852V
    VBIASVARAC 1.59V
    VREFVCO 2.84V
    VREGVCO 2.02V

    但仍然没有输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新解析电路板后、我得到了 R110=0x0428、这表明 VCO 已锁定并选择了 VCO2。 所有电压均已校正。

    感谢你的帮助。