Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
工具/软件:
您好、
我现在使用 LMX2959 进行原型设计、虽然我将其设置为输出 75MHz 频率、但它没有输出波形。
检查后、我发现 vbias 不正确或缺失:VBIASVCO 0.72V、VBIASVCO2 0V、VREFVCO2 0.02V、VBIASVARAC 0.07V、VREFVCO 0V、 VREGVCO 0V。 电源为 3.28V、MUXOUT 为高电平、即锁定。 这太奇怪了。
以下是配置和原理图:


和代码:

Alan。