This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:电路设计相关问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1579840/cdclvc1310-circuit-design-related-questions

部件号:CDCLVC1310
主题中讨论的其他器件:AM6421

大家好、我们在其中一个基于 AM6421 处理器的设计中使用 CDCLVC1310 时钟缓冲器。 在参考 EVM 原理图“PROC101C (004)_SCH“时、我们在第 31 页上发现了一些与 CDCLVC1310 硬件电路相关的问题。 请参阅快照与 EVM 原理图以供参考:

1) 为什么我们在 XO 输出 (25MHz - U71) 上使用分压器 (R255 和 R245)?

2) 为什么我们对从 XO (25MHz - U71) 到时钟缓冲器 (CDCLVC1310RHBR - U70) 的路径使用过驱(交流耦合)模式?

据我所知、如果我们使用 CMOS 输出 XO (25MHz - U71)、最好使用旁路模式而不是过驱模式。 如果我在这里遗漏了一些东西、请纠正我。 此处是否有任何使用过驱(交流耦合)模式的具体理由?

3) 在时钟缓冲器输出处、只有 Y5 至 Y9 的并行 RC 阻尼网络(C262 & R65 等)。 为什么 Y0 到 Y4 不相同?

此致、

Nikhil Jadhav

PROC101C (004)_SCH.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、  
    1.在交流耦合输入(例如正弦波)的情况下、电阻分压器网络用于将输入偏置到 VDD /2、以确保占空比为 50%。  

    2.这里使用 XTAL 过驱网络的原因是驱动 XTAL。  

    请参阅表 1 和底部的脚注。  
    您可以直接使用 XTAL、也可以绕过 XTAL。  

    您还可以参考原理图。  

    正确、如果您的输入只是一个 LVCMOS 信号、则可以将其直接输入到 XIN、而无需交流耦合。  

    有关更多信息、请参阅第 10-14 页。  

    尽管您想扇出 LVCMOS 信号、但我们有一款功能更新的器件、即 LMK1C110x 系列。 温度范围、尺寸、本底噪声和附加抖动非常出色。 LMK1C110x 系列唯一不提供的是能够使用 XTAL 输入或差分输入、如果您已经在使用 LVCMOS 输入、这两种情况在您的用例中都无关紧要。  

    我不遵循您关于输出侧无源器件占位符的说法? 所有输出都有一个串联占位符、后跟一个分流占位符、然后是另一个串联占位符、它允许交流耦合、然后是偏置网络? 所有输出都是如此。  



    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente、

    感谢您的回答。 请帮助回答以下我的后续问题:

    1.在交流耦合输入(例如正弦波)的情况下、电阻分压器网络用于将输入偏置到 VDD /2、以确保占空比为 50%。

    查询:不能直接在这里使用 1.8V(LVCMOS/CMOS 输出)XO、而不是“使用 3.3VDD XO 并将其设置为 VDD /2“。 为什么我们需要在这里使用分压器? 如果我们使用 1.8V LVCMOS XO、我们是否可以旁路分压器?

    2.这里使用 XTAL 过驱网络的原因是驱动 XTAL。  

    请参阅表 1 和底部的脚注。  
    您可以直接使用 XTAL、也可以绕过 XTAL。  

    您还可以参考原理图。

    正确、如果您的输入只是一个 LVCMOS 信号、则可以将其直接输入到 XIN、而无需交流耦合。  

    有关更多信息、请参阅第 10-14 页。

    查询:感谢确认。 如果我们对相同的 XO (3.3V) 使用旁路模式、是否也可以跳过分压器?

    尽管您想扇出 LVCMOS 信号、但我们有一款功能更新的器件、即 LMK1C110x 系列。 温度范围、尺寸、本底噪声和附加抖动非常出色。 LMK1C110x 系列唯一不提供的是能够使用 XTAL 输入或差分输入、如果您已经在使用 LVCMOS 输入、这两种情况在您的用例中都无关紧要。  

    查询:感谢您的建议。 我们将进行深入研究。

    我不遵循您关于输出侧无源器件占位符的说法? 所有输出都有一个串联占位符、后跟一个分流占位符、然后是另一个串联占位符、它允许交流耦合、然后是偏置网络? 所有输出都是如此。  

    查询:根据 EVM 原理图“PROC101C (004)_SCH(AM64x/AM243x EVM 板)“第 31 页、在时钟缓冲器 (CDCLVC1310RHBR - U70) 输出处、Y5 至 Y9 输出仅有并行 RC 网络/分流器占位符(C262 和 R65 等)、但该并行 RC 网络不用于时钟缓冲器的 Y0 至 Y4 输出? 是否有理由这样做? 我在第一个查询消息中附上了 EVM 原理图和电路快照。

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente、

    感谢您的回答。 请帮助回答以下我的后续问题:

    1.在交流耦合输入(例如正弦波)的情况下、电阻分压器网络用于将输入偏置到 VDD /2、以确保占空比为 50%。

    查询:不能直接在这里使用 1.8V(LVCMOS/CMOS 输出)XO、而不是“使用 3.3VDD XO 并将其设置为 VDD /2“。 为什么我们需要在这里使用分压器? 如果我们使用 1.8V LVCMOS XO、我们是否可以旁路分压器?

    2.这里使用 XTAL 过驱网络的原因是驱动 XTAL。  

    请参阅表 1 和底部的脚注。  
    您可以直接使用 XTAL、也可以绕过 XTAL。  

    您还可以参考原理图。

    正确、如果您的输入只是一个 LVCMOS 信号、则可以将其直接输入到 XIN、而无需交流耦合。  

    有关更多信息、请参阅第 10-14 页。

    查询:感谢确认。 如果我们对相同的 XO (3.3V) 使用旁路模式、是否也可以跳过分压器?

    尽管您想扇出 LVCMOS 信号、但我们有一款功能更新的器件、即 LMK1C110x 系列。 温度范围、尺寸、本底噪声和附加抖动非常出色。 LMK1C110x 系列唯一不提供的是能够使用 XTAL 输入或差分输入、如果您已经在使用 LVCMOS 输入、这两种情况在您的用例中都无关紧要。  

    查询:感谢您的建议。 我们将进行深入研究。

    我不遵循您关于输出侧无源器件占位符的说法? 所有输出都有一个串联占位符、后跟一个分流占位符、然后是另一个串联占位符、它允许交流耦合、然后是偏置网络? 所有输出都是如此。  

    查询:根据 EVM 原理图“PROC101C (004)_SCH(AM64x/AM243x EVM 板)“第 31 页、在时钟缓冲器 (CDCLVC1310RHBR - U70) 输出处、Y5 至 Y9 输出仅有并行 RC 网络/分流器占位符(C262 和 R65 等)、但该并行 RC 网络不用于时钟缓冲器的 Y0 至 Y4 输出? 是否有理由这样做? 我还将 EVM 原理图 pdf 和电路快照附加在下面、以供您快速参考。

    e2e.ti.com/.../0247.PROC101C_2800_004_29005F00_SCH.pdf

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    查询:不能直接在这里使用 1.8V(LVCMOS/CMOS 输出)XO、而不是“使用 3.3VDD XO 并将其设置为 VDD /2“。 为什么我们需要在这里使用分压器? 如果我们使用 1.8V LVCMOS XO、我们是否可以旁路分压器?

    如果时钟源是 LVCMOS XO 且 VDD 为 2.5V、则可以绕过偏置网络、并将 1.8V LVCMOS 时钟直接输入到器件中。 否则、它必须进行交流耦合并重新偏置、以确保器件满足 VIH 和 VIL。

    查询:感谢确认。 如果我们对相同的 XO (3.3V) 使用旁路模式、是否也可以跳过分压器?

    旁路模式的含义是什么? 如果信号适当偏置(即从 GND 摆动至 VDD)、则是的、您可以跳过分压器。

    查询:根据 EVM 原理图“PROC101C (004)_SCH(AM64x/AM243x EVM 板)“第 31 页、在时钟缓冲器 (CDCLVC1310RHBR - U70) 输出处、Y5 至 Y9 输出仅有并行 RC 网络/分流器占位符(C262 和 R65 等)、但该并行 RC 网络不用于时钟缓冲器的 Y0 至 Y4 输出?

    对于除 Y5 之外的所有输出、均已进行 DNI。 该网络用作会降低器件输出压摆率的负载。 如果输出满足下一个器件的输入要求、也可以将 Y5 的一个设置为 DNI。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    我正在查看时钟输入的 VIH 和 VIL 电平的数据表。 我发现这些电平适用于主时钟和辅助时钟输入、但不适用于 XIN。 你能帮助这些水平的 XIN 吗?

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    请参阅下面所附屏幕截图的脚注。

    这里指定了最大输入信号摆幅和上升时间、以及器件可能不需要交流参数来作为 XTAL 输入。 查看下表上方的屏幕截图:

    这表示驱动电平和等效串联电阻。 有关更多信息、请参阅晶体振荡器部分。

    谢谢、

    Michael