This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C22212A:设计查询

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1593591/lmk5c22212a-design-inquiry

器件型号: LMK5C22212A

尊敬的团队:

我计划在电路板中使用 LMK5C22212ARGCT。

下面共享了电路板的时钟树。(请注意,仅检查输出时钟类型和频率,连接到 IC 的输出引脚可能不同,连接到原理图的输出引脚将是正确的引脚。)

我想要 7 个 LVDS 输出和 3 个 CMOS 输出。 抖动要求大于 100fs。

IC 输入仅通过 OXCO 晶振 (OX-221-9102-49M152 - 49MHz)。

image.png

还随附了时钟 IC 的原理图。

LMK5C22212ARGCT.pdf 

请查看并提供反馈、还请解决一些问题。

GPIO、SDA、SCLK 什么是 IO 电平?
对于 LVCMOS 1.8V 输出、是否存在任何硬件方面的更改、需要区分 2.5V 和 1.8V 输出
3.我的 OXCO 是 49MHz OX-221-9102-49M152,对我的设计来说是可以的。
我只对 IC 使用 OXCO 输入、IN0 和 IN1 可以保留为 NC?
仅提及 256MHz LVDS 输出在所有时钟输出上的电流时、电路的 3.3V 总功耗是多少(如数据表中所示)?

任何建议都是根据我的抖动要求连接我的输出。

 

此致、

Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请提供上述配置的 3.3V 电源轨的电流消耗。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    本周请允许我们查看此内容。

    请注意、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer

    请最迟于今天提供更新、因为我们希望向终端客户确认此设计。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    GPIO、SDA、SCLK 什么是 IO 电平?

    -->请参阅数据表。 VDD 为 3.3V。


    对于 LVCMOS 1.8V 输出、是否存在任何硬件方面的更改、需要区分 2.5V 和 1.8V 输出

    -->无硬件。 区别发生在寄存器配置中。


    3.我的 OXCO 是 49MHz OX-221-9102-49M152,对我的设计来说是可以的。

    -->不用担心


    我只对 IC 使用 OXCO 输入、IN0 和 IN1 可以保留为 NC?

    -->是的。 在寄存器配置中禁用 DPLL、以便在仅 APLL 模式下使用该器件。 如果使用 IN0 或 IN1、则必须启用 DPLL。


    仅提及 256MHz LVDS 输出在所有时钟输出上的电流时、电路的 3.3V 总功耗是多少(如数据表中所示)?

    -->我没有可用于您的确切配置的功耗数据。 但是、您可以使用此数据表规格作为指导(约 1A、因为 BAW APLL 和 APLL2 均启用)。

    原理图审阅:

    --> LFx 必须遵循数据表建议。

     

    -->如果担心 EMI 问题、我建议启用 OUT1_N 并以紧密耦合的布线方式对 OUT1_P 和 OUT1_N LVCMOS 信号进行布线、以减少发射。

    请注意、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的说明。

    寄存器配置中禁用 DPLL、以便在仅 APLL 模式下使用器件。 如果使用 IN0 或 IN1、则必须启用 DPLL。 这是在 TICS Pro 工具中完成的、还是进行了任何硬件更改?

    2.LFx 必须遵循数据表中的建议。

    LF1 - 470nF 和 LF2-100nF。 我的理解是正确的。

    3、除此之外、原理图还可以。 我更改了输出引脚。 请查看更新后的原理图并更新反馈。

    e2e.ti.com/.../LMK5C22212ARGCT_5F00_updated.pdf

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek

    1.正确。 DPLL 配置是软件变化、而不是硬件。

    2.和 3. 现在看起来不错。

    请注意、

    Jennifer