This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:有关 LMK04832 PLL1 解锁问题的咨询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641296/lmk04832-inquiry-regarding-pll1-unlock-issue-of-lmk04832

器件型号: LMK04832

LMK04832 PLL1 解锁 Issue.pptx 

您好:

我想询问 LMK04832 的 PLL1 解锁问题。 请查看随附的文件并帮助确定此现象的原因。 下面提供了寄存器信息。

谢谢你。

R0 (INIT)  0x000090
R0  0x000010
R2  0x000200
R3  0x000306
R4  0x0004D1
R5  0x000563
R6  0x000650
R12  0x000C51
R13  0x000D04
R256  0x010013
R257  0x01010A
R258  0x010210
R259  0x010340
R260  0x010400
R261  0x010500
R262  0x010601
R263  0x010711
R264  0x010813
R265  0x01090A
R266  0x010A10
R267  0x010B40
R268  0x010C20
R269  0x010D20
R270  0x010E01
R271  0x010F41
R272  0x011013
R273  0x01110A
R274  0x011210
R275  0x011340
R276  0x011410
R277  0x011500
R278  0x011601
R279  0x011711
R280  0x011813
R281  0x01190A
R282  0x011A10
R283  0x011B40
R284  0x011C20
R285  0x011D20
R286  0x011E01
R287  0x011F11
R288  0x012013
R289  0x01210A
R290  0x012210
R291  0x012344
R292  0x012410
R293  0x012500
R294  0x012601
R295  0x012741
R296  0x012813
R297  0x01290A
R298  0x012A10
R299  0x012B40
R300  0x012C10
R301  0x012D00
R302  0x012E01
R303  0x012F11
R304  0x013013
R305  0x01310A
R306  0x013210
R307  0x013340
R308  0x013420
R309  0x013520
R310  0x013601
R311  0x013711
R312  0x013811
R313  0x013903
R314  0x013A00
R315  0x013B98
R316  0x013C00
R317  0x013D08
R318  0x013E03
R319  0x013F07
R320  0x014003
R321  0x014100
R322  0x014200
R323  0x014310
R324  0x0144FF
R325  0x014500
R326  0x01461A
R327  0x01470A
R328  0x014802
R329  0x014942
R330  0x014A33
R331  0x014B06
R332  0x014C00
R333  0x014D00
R334  0x014EC0
R335  0x014F7F
R336  0x015001
R337  0x015102
R338  0x015200
R339  0x015300
R340  0x01547D
R341  0x015500
R342  0x01567D
R343  0x015700
R344  0x015896
R345  0x015906
R346  0x015A00
R347  0x015BD4
R348  0x015C20
R349  0x015D00
R350  0x015E1E
R351  0x015F0B
R352  0x016000
R353  0x01610F
R354  0x01628C
R355  0x016300
R356  0x016400
R357  0x01654C
R358  0x016600
R359  0x016700
R361  0x016958
R362  0x016A20
R363  0x016B00
R366  0x016E13
R371  0x017310
R375  0x017700
R386  0x018200
R387  0x018300
R388  0x018480
R389  0x018500
R392  0x018800
R360  0x01684C
R1365  0x055500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 10MHz 输入是正弦波吗? 10MHz 正弦波压摆率太低、无法在不超过绝对最大额定值的情况下满足最小压摆率要求。 摘录自  LMK04832:输入时钟信号调节? :

    除非是削波正弦波或其他一些较高压摆率的信号、否则 10MHz 正弦波实际上无法满足输入压摆率要求。 正弦波的转换率是其振幅函数的导数、对于 10MHz 3.3Vpp 正弦波、该振幅函数的峰值为 2π* f * Vpk =约 0.1V/ns。 我们的最小建议压摆率为 0.15V/ns、为了获得合理的 基准噪声性能  、您至少需要 0.5V/ns 或更好的 ADC。 有关正弦波 — 方波转换的动机和优势的更多详细信息,请参阅 www.ti.com/.../snaa411.pdf 应用手册详细介绍了性能改进、但 LMK04832 上的 10MHz 具有足够低的压摆率、PLL 可能偶尔会失去锁定、或者相位噪声会出现较大的随机带内尖峰。 本应用手册探讨了 LVCMOS 缓冲器的情况、但也可以使用放大器+削波限制器等其他解决方案(前提是您信任放大器的噪声性能,包括在削波条件下)。 我还看到了与标准 7400 系列六路逆变器一样简单的轶事改进的轶事证据 — 本底噪声不会很好,但转换率会得到改善,在环路带宽以上,参考下限不太重要。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 信号以方波的形式输入、122.88MHz 信号以正弦波的形式输入。  如需更多信息、我们确认、当 LMK04832EVM 上使用的 Crystek 603281 VCXO 在单端配置下运行时、该器件可实现锁定。 检查波形后、我们还观察到它具有正弦波形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您尝试对反馈多路复用器执行什么操作。 在您的配置中、FB_MUX_EN=1 和 FB_MUX 源为 CLKin1、但 CLKin1_DEMUX 配置为 PLL1、PLL1_NCLK_MUX 或 PLL2_NCLK_MUX 均未配置为使用 FB_MUX 作为反馈源。 反馈多路复用器设置不正确可能导致 PLL1_NCLK_MUX 和 PLL2_NCLK_MUX 出现串扰、从而可能导致锁定丢失。 OSCout 也设置为使用 FB_MUX、但由于 CLKin1 未连接到 FB_MUX、OSCout 可能只是在 CLKin1 上产生噪声、该噪声会耦合回参考路径。

    我修改了您的配置、使 FB_MUX、CLKin1 和 OSCout 全部禁用。 如果此配置可以锁定 PLL1、导致问题的根本原因是 CLKin1、OSCout 和 FB_MUX 配置不当导致的串扰。

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_CLKin1_5F00_OSCout_5F00_FBMUX_5F00_Disabled.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应用了您发送的寄存器、但 PLL1 仍然无法锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 R 分频器为 125、N 分频器为 1536、因此我们听说如此高的值会降低抖动性能。 为了减少这些值、我随意将输入从 10MHz 切  换到 10.24MHz  、这样我把 R 分频器更改为 1、将 N 分频器更改为 12、然后 PLL 被锁定。 我想知道锁定是因为抖动特性得到改善、还是只是因为分频器值降低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PLL1 用作抖动清除器时、过滤掉高于 PLL1 环路带宽的基准噪声、替换 VCXO 的噪声性能。 原则上、具有较高的 R 或 N 分频器值不应在锁定变得不稳定的情况下降低性能。 当更改 R 和 N 值时还会发生其他情况、这会影响环路稳定性。 借助适当的环路滤波器元件 (C1=1nF、C2=10nF、680kΩ) 和高压摆率 10MHz 源、可以锁定我发送给您的配置。

    在 ppt 中、您声称已经测试了多个环路滤波器带宽。 您实际测试了什么环路滤波器元件值和/或电荷泵电流? 您是否已验证测试期间使用的环路滤波器值实际上是稳定的? 这可以通过 高级功能级别中的 PLLatinum Sim 环路滤波器计算器进行估算。 例如、如果将默认 EVM 环路滤波器与 EVM 的 CVHD-950 VCXO 配合使用、则 10MHz 输入和 0.08MHz 相位检测器会产生仅 6Hz 的环路带宽和大约 36°的相位裕度。

    请注意、PLLatinum Sim 假设 VCXO 的 Kvco 与 LMK04832 EVM 上的 CVHD-950 相同。 对于不同的 VCXO 型号、可能需要不同的值。 增益可以通过以下公式确定:(调谐范围,MHz)/(最大调谐电压,V — 最小调谐电压,V);如果调谐范围以 PPM 值的形式给出、则计算(标称频率,MHz/1e6)*(ppm max - ppm min)/(最大调谐电压,V - min 调谐电压、V)。 此参数必须正确、否则无法准确地对环路行为建模。

    调整 PLLatinum Sim 图形设置以查看 PLL1 的环路行为可能也会有所帮助 — 在中间或高级功能级别下,在“Phase Noise“选项卡下、图形设置可能会被更改。 在偏移降低 1Hz、最大相位噪声为–60dBc/Hz 时、PLL1 行为通常变得很明显。