This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:电源‑上电 LVCMOS 输出的 OTP 配置请求

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1639453/lmk3h0102-otp-configuration-request-for-power-up-lvcmos-output

器件型号: LMK3H0102

我们计划将 LMK3H0102 与内部 BAW 配合使用。

我们的要求是:

  • PCIe REFCLK:100MHz HCSL×2 端口、默认上电‑打开
  • SoC 系统时钟:50MHz LVCMOS×1 端口、上电‑上电时也需要(无 I²C 相关性)

 ‑将 OTP 配置为在上电时立即启用 LVCMOS 50MHz 输出吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chanjong:  

    LMK3H0102A015 符合这些要求。  如果您有任何问题、请参考本指南并告诉我  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我还有其他问题。  

    您的意思是、如果我购买“LMK3H0102A015“、是否可以 在不采用任何 I2C 设置的情况下将“REFCLK“引脚用作 50MHz 输出? (=在 IC 上插入 VDD 后立即执行)

    此外、 我希望  PCIe PHY0、1 使用 100MHz 作为 SSC 模式、主 SoC 时钟使用 50MHz 作为无 SSC 模式。 每个输出上的默认 SSC 模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changjong:

    以下是 A015 的配置、请告诉我这是否符合您的要求、或者您有其他问题  

    此 表位于指南第 7 页

    https://www.ti.com/lit/ug/snau290/snau290.pdf

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们要将 LMK3H0102 用作主 SoC 时钟和 PCIe PHY CLK、如上图所示。  


     启动时 OTP 模式默认 CLK 输出(在 IC 上施加 VDD 后立即)
      →如果我在启动时将 REF_CTRL 设置为高电平并设置 OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA 引脚也 为高电平、OUT0/OUT1 的输出是 100MHz、具有 SSC –0.5%模式、并且在 IC 上应用 VDD 后、REF_CTRL 的输出是否立即具有无 SSC 模式的 50MHz?

      →在本例中、 我们希望使用 50MHz LVCMOS CLK 作为主 SoC CLK。 因此、它必须在 LMK3H0102 上应用 VDD 后立即工作。 有可能吗?

      2. SSC 模具选择
      →我想为 PCIe PHY0、1 使用 100Mhz 作为 SSC 模式 CLK。 此外、50MHz 必须为无 SSC 模式、因为这是主 SoC CLK。 是否可以使用 OTP 第 1~3 页?  
      →、50MHz CLK 的电压电平是多少? in 上面的 OTP 第 2 页?

    3.聚合模式的可能性
      →两个 100MHz HSCL CLK 信号具有相同的基准时钟源?
       →根据上面的表 3-4 和图、我可以看到 OUT0 的时钟源、OUT1 是 FOD0。 在这种情况下、FOD1 是 50MHz CLK (REF_CTRL) 的时钟源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chanjong:

    A — 引脚 15 (REF_CTRL) 高电平将器件设置为 OTP 模式、拉 SCL 和 SDA 高电平 选择 OTP 的第 3 页、正确。 我添加了以下代码片段以供将来参考。 REFCLK 也由 FOD 0 供电、因此它也具有 SSC。  

     应用 VDD 后立即输出是什么意思? 以下是器件的启动时序特性、 在条件 VDD = 2.5V 或 3.3V 下、最长需要 1ms。 从所有 VDD 引脚达到 2.1V 到出现第一个输出时钟上升沿所用的时间。 输出时钟始终处于规格范围内  

    2.SSC Molde Selection

    答 — 请发送电子邮件至 s-saba@ti.com 、以便跟踪配置要求。  

    B — 由于此器件为 3.3V、因此 LVCMOS 也将为 3.3V

    两个 100MHz HSCL CLK 信号具有相同的基准时钟源?

    是的、是这样。 输出时钟从 BAW 谐振器提供到 FOD0、然后是输出分频器。

    [引用 userid=“691903“ url=“~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1639453/lmk3h0102-otp-configuration-request-for-power-up-lvcmos-output/6323787 “]根据上面的表 3-4 和图、我可以看到 OUT0 的时钟源、OUT1 是 FOD0。 在这种情况下、FOD1 是 50MHz CLK (REF_CTRL) 的时钟源?

    是、该器件可以支持每个进入单独输出的 FOD。 但在 A015 中、配置 OUT0 和 OUT1 源都来自 FOD0。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、我的目标配置如附图所示。
    使用 LMK3H0102、是否有 基于 OTP 的模式或 I2C 配置 可满足该要求?

    一个  ‑的约束条件是、为了通过 I2C 访问和配置 LMK3H0102、SoC 必须已在运行、这需要在上电时向 SoC 提供 50MHz 时钟

    您能否告知 LMK3H0102 是否支持此类启动方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chanjong:

    Sandra 目前出差、因此我将代表她回复。  

    如果您使用该器件的 OTP 模式、则 LMK3H0102 无法使用 I2C 进行编程。 通过 I2C 更改的寄存器会在下电上电后恢复为默认设置。 此外、由于 REF_CLK 在启动时被禁用、因此 A015 配置不适用于您的应用、因此您可能需要自定义配置。  

    我已经向您发送了一封电子邮件、以便我们可以继续对话、了解您的应用程序的自定义配置。  

    此致、

    Jaryd.