This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:通道之间的隔离

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1080778/lmx2592-isolation-between-channels

部件号:LMX2592

您好,

在 LMX2592中,CHA 和 CH-B 之间的隔离程度如何?

此致,

纳文·A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳文,

    我刚刚意识到我在一个多月里一直在悬空而没有回答,我对此深感抱歉... 我有我收集的原始数据,但没有很好地总结结果的后处理数据(我们在设施搬迁后不久就有了磨合,我的电脑被盗,我相信后处理的文件在那台电脑上...)。 现在,我将为您提供原始数据,我将致力于后期处理,以便明天更清楚地了解结果。

    我以各种 VCO 频率,信道除法比,信道功率设置以及信道 A/B 通电或断电的方式获取数据,目的是捕获 VCO,信道除法或缓冲驱动强度之间的变化(以及对电源轨的相应影响,如果有的话)。 然后,我记录了以 VCO/CHDIV 提供的频率进行的馈通/串扰电流的功率。 输出功率的测量单位为绝对 dBm,列定义的格式为 X_Y_Z,其中 X=测量的通道,Y=通道 A 的输出状态开/关,Z=通道 B 的输出状态开/关

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_isolation.tsv

    明天会有更多。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您的参与。 我将检查您分享的结果。

    期待 后期处理的数据。

    此致,

    纳文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳文,

    再次,对这一延迟表示歉意— —为数据的后期处理花费的时间比预期的要长。

    首先 ,我要指出,所有数据都是在一个 EVM 上以25°C 和3.3V 电源获取的。 我使用了 RFoutA 和 RFoutB 的默认端接值,因此50Ω 在 RFoutA 上向上拉至 VCC,在 RFoutB 上使用感应上拉+电阻垫。

    确实有两种主要串扰类别需要考虑:直接 VCO/乘法器使用和分隔器使用。

    对于 VCO 的使用,测量电阻上拉式 RFoutA 作为施用者,感应上拉式 RFoutB 作为施用者, VCO 的交叉输入通过在较低 的 OUTT_PWR 值下明显更差。 同时,测量电感上拉拔 RFoutB 作为施害者,电阻上拉 RFoutA 作为施害者,这一趋势得到扭转,下拉 outa_PWR 值可改善隔离。 我不能完全确定为什么会出现这种情况。 我注意到,在较高频率下,RFoutB 的隔离总体会显著下降,最佳 RFoutB 隔离值与最坏情况下的 RFoutA 隔离值相比较。 我怀疑这是终止差异的结果。 6700MHz 的共振似乎也有一些-我再次检查了这些数据,并确认这些结果是真实的。 我怀疑这是感应上拉和 通过电源耦合的串扰之间的交互。

    对于分流器的使用,带有电阻性抽拉的 RFoutA 隔离总体上比带有电感抽拉的 RFoutB 隔离更差,但总的来说两者都不大。 RFoutA 和 RFoutB 都在除法16周围表现出明显的隔离,我认为这是分法器体系结构的一个功能。 我使用数据表 建议 的分隔设置组合来实现每个除法值,因此数据表建议可能对除法16 (可能是除法12和除法24)是唯一差的;或者,通常,除法值可能只是一些特别差的东西。 当除法值上升(频率下降)时 ,在 RFoutB 测量时,隔离度提高到测量设备的隔离极限,对于 RFoutA 测量,隔离度仍保持在50-60dBc 左右。

    只要 分频器处于活动 状态,两个输出的脱机隔离就会测量设备的噪声层,因此大约为100dBc。 对于 VCO 或乘数器外壳,平均隔离在40-50dBc 之间。  左图显示,在除以96的情况下测量5700MHz 数据时出错,可能会影响其他值; 我怀疑 VCO 锁可能已被破坏,频谱分析仪上测量到的频率错误,或者由于其他原因出现了一些错误(可能是频谱分析仪当时决定校准了吗?)。 我没有理由相信5700MHz VCO 和更高除法值的隔离性能会有任何下降。

    从电子表格数据中,如果以相同频率启用或禁用另一个信道,我会看到频率之间的输出功率最大差约为±1dB。 我认为这不需要一张图表来详细描述。

    最后一件事没有将其纳入数据,但经过一些思考,我出于好奇而检查了: 在分禾器模式下使用输出时,仍有一些 VCO 馈通量,大约为-35dBc (±可能为5dB,取决于 VCO 频率,较高频率更差,较低时更好)。 我认为这是来自输出 mux 的电容耦合- 末级 mux 在运行时无法完全隔离 VCO 信号。 我确实注意到,当两个输出都关闭时,平均值为-40dBc 时 VCO 的隔离效果稍好(±可能是5dB,取决于 VCO 频率,较高频率时更差,较低频率时更好)。 我没有太多的数据点(以三个频率测试以获得感知),所以我放弃在这里的图解,只是要小心这种效应存在。

    我的后处理数据附在下面。

    e2e.ti.com/.../LMX2592-isolation-post_2D00_processed.xlsx

    此致,

    德里克·佩恩